This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:我们可以使用 TPS25750+BQ25730进行集成电池充电吗?

Guru**** 2619015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPS25750, BQ25792, BQ25731, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015777/tps25750-can-we-use-tps25750-bq25730-for-an-integrated-battery-charging

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25730BQ25792BQ25731BQ25750

你好

Renc明显,我们使用 TPS2570+BQ25730进行集成电池充电。 当我们使用 TPS25750 Application Customization 工具时、会出现问题。在电池充电器配置页面中、我们找不到有关电池充电器组件 BQ25730的选项。

我们是否可以使用 TPS25750+BQ25730进行集成电池充电?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750将使用 BQ25730管理电池充电所需的大部分功能。

    您需要添加电池电量监测计或系统 MCU 来管理 BQ25730的充电器终端、因为 TPS25750不会管理充电器的此功能。

    如果您能够在系统中使用 BQ25792或 BQ25792、这两款充电器支持充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。我在这里有两个问题。  

    1:TPS25750将使用 BQ25730管理电池充电所需的大部分功能

     当我们为 TPS25750 +BQ25730创建固件时,我们能否在电池充电器配置下选择 BQ25731?

    2:您能描述什么是充电器端接功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就 TPS25750而言、BQ25750和 BQ25731是相同的、因此可以使用相同的配置。

    2. 当电池已充满电且充电器需要停止提供相同电流时,充电终止会发生。  您可以更好地描述 BQ 团队、BQ25730数据表中对此进行了介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢