This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:适用于 PCIe Gen2.0数据和参考时钟的多路复用器/多路信号分离器开关

Guru**** 2758055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014897/tmuxhs4212-mux-demux-switch-for-pcie-gen2-0-data-and-reference-clock

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好!

在我们的定制应用中、我们希望断开/连接 SoC 和 mPCIe 插槽之间的 PCIe Gen2.0接口信号。

我们是否可以如上图所示将 TMUXHS4212用于 PCIe Gen2.0数据(TX/RX 对)和100MHz PCIe 参考时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SRC:

       TMUXHS4212可以支持 PCIe Gen2数据和参考时钟信号。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的回复。

    1) 1) TMUXS4212或  HD3SS3212 是否使用100MHz PCIe 参考时钟进行了测试? (由于 PCIe 参考时钟是差分  HCSL 输出类型、此多路复用器开关是否 会对时钟线产生任何影响?)

    2) 2)我们是否可以对  差分和单端信号使用 TMUXS4212或 HD3SS3212、如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:我们尚未使用3212或4212测试 PCIe REFCLK。 通常、我们建议为 PCIe REFCLK 使用时钟缓冲器、如 LMK00334

    2:3212和4212是差分信号的命令