This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一旦光纤电缆断开并重新连接、则无法建立链路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015821/link-cannot-be-established-once-the-fiber-cable-is-disconnected-and-connected-again

器件型号:DP83822IF

大家好、

我的客户报告 DP83822IF 有问题。 该器件在100BASE-FX 模式下运行。 问题出现在由于光纤电缆断开而导致链路断开的某个时候、 一旦光纤再次连接、链路就无法自动恢复、直到 PHY 复位。

我注意到数据表中有一条注释、它说"... 如果光纤模块和 DP83822之间的电气链路断开、断开或以其他方式中断、则链路仅通过启动软恢复
通过 MDIO/MDC 接口复位。"

我不确定这是否是客户问题的根本原因? 如果断开光纤电缆导致电气链路(光纤模块和 DP83822之间)出现"DISRUPTD"?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您的查询。

    您的观察结果是正确的、这是可能的原因。 您是否知道客户是否已从光纤收发器连接 SD 引脚。

    TI 建议将光学收发器的信号检测引脚连接到 LED_1引脚、并在100BASE-FX 模式下使用 SD_EN 自举引脚启用该引脚。 在设计中不使用 LED_1引脚、并且如果光纤模块和 DP83822之间的电气链路断开、断开或以其他方式中断、则链路仅通过 MDIO/MDC 接口启动软复位来恢复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。  

    是的、LED_1引脚已连接到光纤模块、并且 SD_EN 已启用。

    另一个我想澄清的问题是、仅当端口在单工模式下运行时才会出现此问题。 也就是说、Tx 电缆已拔下、仅连接一根 Rx 光纤电缆。 如果同时连接了 Tx 和 Rx 光纤、则不会出现此问题。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您提供更多详细信息。

    在您所述的情况下、建议按照您所提到的方式进行复位。  

    我看不到任何其他可用于仅检测已移除 TX 电缆的选项。

    此致、

    Sreenivasa