Other Parts Discussed in Thread: TCA9555
I2C 的时钟频率设计为327kHz。
在 I2C 总线-快速模式下、数据表中的 t_ICR 和 t_ICF 的交流规格高达300ns、但当 f_SCL 高达400kHz 时、我认为该值是该值。
我要检查的是、随着 f_SCL 的频率低于400kHz、t_ICR 和 t_ICF 的最大值是否大于300ns?
此外、当 f_SCL 为327kHz 时、t_ICR 和 t_ICF 的最大值是多少? (如果 f_SCL、t_ICR 和 t_ICF 之间存在关系表达式、请告诉我。)
F_SCL:I2C 时钟频率 ,t_ICR:I2C 输入上升时间, t_ICF:I2C 输入下降时间