This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:LVDS 光纤接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014929/dp83822if-lvds-fiber-interface

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

团队、

代表我的客户发布。

"我们使用的光纤接口不是标准的 LED 驱动器/检测器类型、而是具有 LVDS 接口。  过去、我们在将 LVDS 光纤收发器连接到 Broadcom 的10/100 PHY 时遇到了问题、因为它具有 PECL 接口、导致信号电平不匹配。  DP83822IF 上用于 TD/RD 引脚的接口类型是什么、以便我可以确保我们成功地将 PHY 连接到 LVDS 信号?  根据我们的经验、我们不认为根据 TI 数据表中的建议连接收发器将使我们能够正常运行。"

请提供建议。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    以下是 DP83822EVM 的用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snlu179/snlu179.pdf?ts=1625178039265&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83822EVM

    查看图19中的 LVPECL 端接、了解我们在 EVM 板上用于在光纤收发器和 PHY 信令之间转换的端接方案。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas。

    "为了澄清一点、您是否说 LVPECL 是 用于 TD/RD 引脚的 DP83822IF 上使用的接口技术?   如果是这样、那么这应该足以找到解决方案。  

    -->目前我唯一的问题是是否需要一个直流阻断电容器,只要我有一个有效的 LVDS 至 LVPECL 电路,我认为答案是“否”。

    查看 snlu179文档的图19第23页、 它似乎只不过是一个82欧姆电阻器而不是一个130欧姆电阻器。  在3.3V 时、这将为您提供一个2.02V 终端电平、该电平处于阈值的中间、符合 TI SLLA120标准。  "

    谢谢、

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们将研究您的问题、并将在周三之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉、DP83822驱动程序实际上是 CML。 需要使用直流阻断电容器、但某些光纤收发器内置了该电容器。 您可以参阅光纤收发器数据表、查看是否包含电容器。

    这足以回答您的问题吗?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。