This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:与 DS30EA101和 DS110DF410自适应均衡器配合使用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016152/ds30ea101-assistance-with-the-ds30ea101-and-ds110df410-adaptive-equalizers

器件型号:DS30EA101
主题中讨论的其他器件:DS110DF410

我有一位客户需要 DS30EA101和 DS110DF410自适应均衡器方面的帮助、该均衡器用于系统以大约2.5Gbps 的比特率通过电缆传输数据。

对于这些器件、允许损耗的唯一数字规格分别为"1.5GHz 时为50dB"和"5GHz 时为34dB"。  这些规格不足以满足要求、因为:

  • 它们不控制电缆内的内部反射
  • DS110DF410数字仅适用于10Gbps 速率、即使该器件也以较低的速率运行

 它们 使用的电缆是双绞线、因此数据表中提到的唯一类似电缆是 CAT6。  CAT6的性能未指定为高于250MHz。  对于2.5Gbps 数据、必须将电缆性能控制在至少该频率的五倍、 而且他们不能确信仅根据 CAT6规范外推是合适的。

它们如何指定电缆的允许损耗与频率?  您能给我提供任何文档以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS110DF410不适用于 CAT5/CAT6应用。 此重定时器不支持10GBASE-T

    但是、DS110DF410不支持 IEEE 10GBASE-KR 和40GBASE-CR4所规定的高速电气要求。 我建议查看这些 IEEE 物理介质接口的指定通道要求。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师