This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001和 DM642 PCI 总线通信问题

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015437/xio2001-xio2001-and-dm642-pci-bus-communication-problem

器件型号:XIO2001

您好!

PEX8112已停产并替换为 XIO2001。
PCI 总线有问题、请联系我们。
如下图所示、通过连接 DM642来使用 XIO2001的连接结构。


问题是我无法与 PCI 总线通信。
写入数据时、操作系统锁定。

要检查的项目如下、没有问题。
1.加电/断电顺序
2.硬件配置(上拉或下拉)
3.检查设备驱动程序(检查 DM642识别)
4.确认 XIO2001的写入/读取寄存器

我应该检查什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    抱歉、我们昨天休假3晚后延迟了。

    我会检查每个控制信号、看看这些控制信号中的一个是否处于错误的电平、或者您认为确实安装了上拉或下拉电阻。 您还可以检查功耗,以确保设备正在消耗电流并且有活动,。 例如、请确保根据您的系统要求连接了 PCIR。 我随函附上了一份文档、其中介绍了不同的复习要点、以了解不建立桥的潜在原因。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../4743.Implementation-guide.pdf