This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:使用 TS3USB30E 切换 LVCMOS 3.3V 信号和 USB 2.0高速信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015098/ts3usb30e-use-ts3usb30e-to-switch-lvcmos-3-3v-signal-and-usb-2-0-high-speed-signal

器件型号:TS3USB30E

我可以使用 TS3USB30E ( TS3USB30EDGSR)在2个 LVCMOS 3.3V 信号(连接到 D1+、D1-)或 USB 2.0高速差分信号(D2+、D2-)  到 COM (D+ D-)之间切换信号吗?

 是否存在任何风险,例如在切换期间 LVCOMS 和 USB 信号之间的信号冲突(短路) ?

如果无法正常工作,请推荐其它解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       它应该起作用、LVCMOS 信号的数据速率是多少?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3USB30E 可以支持3.3V 信令。 LVCOMS 信号和 USB 信号之间不应短路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是几 Mbps、不超过10Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该起作用。