This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2441-Q1:需要 SPI 配置代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN2441-Q1, TLIN14415EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016088/tlin2441-q1-need-the-spi-configure-code

器件型号:TLIN2441-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN14415EVM

尊敬的 TI 合作伙伴:

您能不能帮助提供 TLIN2441-Q1的配置代码、例如 TLIN14415EVM 的参考代码。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看我们是否有适用于此特定器件的任何代码、但我怀疑我们确实如此。

    除了  电源电压范围之外、2441与1441相同。 因此、您为1441拥有的任何代码都可以在2441上运行。

    最棒的

    Chris