This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:或 TUSB213:CDP/SDP 兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TPS2544, TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015277/tusb215-or-tusb213-cdp-sdp-compatibility

器件型号:TUSB215
主题中讨论的其他器件: TUSB217TPS2544TUSB213

您好!

我的客户正在使用 TPS2544和 TUSB217、他们希望将 TUSB213和 TUSB215认证为备选器件。

TUSB 放置在 TPS2544之后、TPS2544具有 CDP/SDP 功能。 TUSB21x 器件是否与此功能无关? TUSB213/5是否可用作 TUSB217的替代器件?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB213与此功能无关、但 TUSB215与此功能无关。 TUSB215有自己的 CDP 控制器、该控制器可能不适用于此应用、没有禁用引脚。 TUSB213具有与 TUSB217不同的转接驱动性能、在使用 TUSB213时、也许需要进行一些调整来获得最佳性能。