This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:有关 PWDN1 &放大器的问题;PWDN2

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015537/ds160pr410-question-regarding-pwdn1-pwdn2

器件型号:DS160PR410

尊敬的 TI:

好的、我想问 一下 DS160PR410RNQT 芯片。  我相信这个芯片总共有4个通道、即0、1、2和3。 如数据表中所述、PWDN1和 PWDN2为通道加电或断电。 如果是这样、应该将什么连接到此引脚、 它说低电平是上电(正常运行)、这是否意味着保持此未连接状态是可以的?

非常感谢!  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (续)还是直接接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了断电、这两个引脚应通过1K 欧姆电阻器被拉至3.3V。

    为了禁用断电、可通过1K 欧姆电阻器将这些电阻器下拉至 GND。

    在 PCIe 应用中、首先对 PERST#信号进行求反、然后将其连接到这些引脚。

    此致、Nasser