This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:GPIO 0 ~ 7顺序相反

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015414/tca6418e-gpio-0-7-are-in-reverse-order

器件型号:TCA6418E

尊敬的团队:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca6418e.pdf?ts=1625203914121&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

GPIO 0 ~ 7顺序相反、如下图所示

是这样吗? 谢谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我相信数据表中显示的顺序是正确的。 它匹配每个其他寄存器(GPIO_INT_STAT1、 GPIO_DAT_STAT1、 GPIO_INT_EN1等)

    最棒的

    Chris