This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:0.1uF 旁路电容

Guru**** 2918030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015430/tpd4e001-0-1uf-bypass-cap

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件:TPD4E1U06

大家好、

引脚5上是否必须有0.1uF 旁路电容器? Thx。

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    我们今天度假、将于2021年7月6日返回-我们将在24 - 48小时内回答您的问题。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    如数据表设计建议第8.2.2节所述、强烈建议在靠近器件的电源引脚上连接一个0.1uF 旁路电容器。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    要跟进 Sandesh 的观点、虽然建议使用0.1 uF 电容、但器件运行并不绝对需要该电容。 额外的电容器就在那里、以便为 Vcc 线路提供额外的保护。 但是、如果您需要的器 件没有 Vcc 线路、并且不需要额外的电容器、我建议您使用 TPD4E1U06等器件。

    此致、

    Matt Smith