This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181技术咨询问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016051/tmds181-tmds181-technical-enquiry-questions

器件型号:TMDS181

大家好、

客户设计的 TMDS181并提出了两个问题。 请帮帮我。

关于 I2C 模式中设置的终止、该寄存器似乎不是固定状态。  请您解释一下该寄存器的用法吗?

2.您能否解释谁将1写入 TMDS_CLOCK 比率状态位?
如第24页的数据表所示、在从重新置位的 OE 或重新置位的 HPD 恢复正常有效运行时、TMDS181要求源向 TMDS_CLOCK _Ratio_STATUS 位写入1、以便 TMDS181恢复1/40时钟模式。 TMDS181不会根据 DDC 读取事务复位该位。

3.客户是否可以让 SCL_SRC 和 SDA_SRC 的两个引脚悬空?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH

    1.对于 HDMI2.0 (大于3.4G 数据速率),TX_TERM_CTL 必须设置为75-150欧姆。 HDMI1.4允许两个不同的端接。 对于低于2G 的数据速率、您可以将终止设置为"无终止"。 对于2G 和3.4G 之间的数据速率、您可以将终端设置为"无终端"或150-300欧姆、以实现更好的信号完整性。

    2. 作为发现的一部分,源设备读取接收设备的 E-EDID 信息以了解接收设备的功能。 此读取的一部分是 HDMI 论坛供应商特定数据块(HF-VSDB) MAX_TMDS_CHATE_RATE 字节、用于确定支持的数据速率。 根据该值、源向接收从地址0xA8偏移量0x20位1 TMDS_CLOCK 比率状态写入数据。 TMDS181会监测该写入以确定 TMDS 时钟比、从而相应地设置其自己的 TMDS_CLOCK 比率状态位。

    当 TMDS181进入断电状态时、I 2C 寄存器清零。 这很重要、因为 TMDS_CLOCK 比率状态位将被清除。 如果清零且支持 HDMI2.0分辨率、TMDS181会要求源向该位位置写入1。 如果不发生这种情况、PLL 将不会正确设置、并且可能没有明显的视频。 在这种特定情况 下、您必须首先手动写入 DDC_RAIN_SETDISABLE 位以禁用 DDC 培训、然后在需要支持 HDMI2.0分辨率的情况下向 TMDS_CLOCK 比率状态写入"1"。  

    SDA_SRC 和 SCL_SRC 必须接地。 如果未接地、它们会将这些引脚上的系统噪声解释为信令、并保持尝试发送垃圾数据的 DDC 总线。

    谢谢
    David