This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:与 TUSB1002A 交流耦合电容器配合使用

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015259/hd3ss3220-using-with-tusb1002a-ac-coupling-caps

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

我们希望使用 HD3SS3220多路复用器实现 TUSB1002A 转接驱动器。 哪些信号需要交流耦合电容器、它们应该放置在什么位置? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在主机和转接驱动器之间的 TX 和 RX 上放置交流耦合电容。 该规格将电容器定义为最小75nF 和最大265nF。 典型电容值可以是100nF 或220nF。

    转接驱动器和 HD3SS3220之间的电压将是直流耦合。

    您还需要在 HD3SS3220和连接器之间的 TX1/2和 RX1/2上安装交流耦合电容器。 TX1/2的电容值可以是100nF 或220nF。 RX1/2上的电容器是可选的、但我建议添加它们。 该值为330nF。

    我还建议使用201尺寸来最大限度地减少阻抗不连续性。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、感谢您的快速回答。 我有一份完整的原理图、我可以通过私人邮件向您发送反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否接受我的友谊请求、以便您可以通过私人邮件发送原理图?

    谢谢

    David