This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:启用 RGMII 接口

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015681/dp83867ir-enable-rgmii-interface

器件型号:DP83867IR

启用我要设置的 DP83867IR RGMII 接口。

使用寄存器进行设置时、我认为它如下所示。  

向寄存器0x0032写入值0x00D0。
1.将寄存器0x0D 写入值0x001F。
2.向寄存器0x0E 写入值0x0032
3.向寄存器0x0D 写入值0x401F。
4.向寄存器0x0E 写入值0x00D0。

此时、寄存器0x0D 和寄存器0x0E 各使用两次。
位注册是否被覆盖?

我不明白它是如何工作的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshihito  Takahashi、您好!  

    您的查询。

    请参阅  

    8.4.2.1数据表的扩展地址空间访问。

    1.将值0x001F 写入 寄存器0x0D  
    2.将 值0x0032写入 寄存器0x0E
    3.将值0x401F 写入 寄存器0x0D
    4、将值0x00D0写入 寄存器0x0E  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenivasa San、您好
    谢谢你。 解决了。
    此致、
    Takahashi