This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:电源定序

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015634/dp83867ir-power-sequencing

器件型号:DP83867IR

团队、

我们将 DP83867用于我们的应用之一、其参数如下

VDDIO - 3.3V

VDDA1P0 - 1V

VDDA2P5 - 2.5V

我们不会对同一个进行任何电源定序。 请告诉我这是否正常、或者我们必须遵循任何电源定序。  

VDDA1P0和 VDDA2P5将在 VDDIO 脉冲之后大约350至400us 后供电。

此致、

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、  

    感谢您的查询。 根据输入、我假设未连接1.8V 电压。

    图32. 双电源配置

    无需电源定序、但需要的斜升时间大于500uS。

    此致、

    Sreenivasa