This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:如何在两个自动断电 RS232收发器之间进行通信

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015120/max3243e-how-to-communicate-between-two-auto-powerdown-rs232-transceiver

器件型号:MAX3243E

您好、先生、

正如数据表在自动断电模式中提到的、如果 RX_IN 上没有有效信号、驱动器将禁用。

因此、当硬件配置为自动断电模式(FORCEON=低电平、FORCEOFF=高电平)时、我们无法执行回路测试(TX_OUT 连接到 RX_IN)、对吧?
如果两个硬件都配置为自动断电模式(FORCEON =低电平、FORCEOFF =高电平)、那么两个器件无法通信、对吧?

这是否意味着自动断电模式收发器只能在没有自动断电收发器的情况下进行通信、否则将无法正常工作?

期待您的评论。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µs μ s 后自动断电。 因此、只有当两个器件 在彼此连接之前打开(并关闭)电源时、您才会遇到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我不完全理解您的答案。  请问您能更 清楚地回答我的问题吗? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忽略了您正在执行回送。

    使用回送时、不会出现此问题。 TX_OUT 将 µs 至少30 μ s 的有效信号、这将使收发器不处于断电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    两个自动断电模式收发器通信怎么样? 一旦收发器配置为自动断电模式、驱动器(TX)需要在 RX_IN 上通过有效信号启用。 因此、两侧 RX_IN 都在等待另一侧发送有效信号、但两侧 TX 始终禁用。  这是否意味着两个自动断电模式收发器通信无法正常工作?  请就此发表一些评论吗? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看我的第一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!