This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150:所有同步和中断线路上的抖动

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014949/tvp5150am1-tvp5150-jitter-on-all-sync-and-interrupt-lines

器件型号:TVP5150AM1
Thread 中讨论的其他器件:TVP5150

您好!

我使用 TVP5150构建了自己的 PCB、以便使用 STM32F407运行该程序。 通过 I2C 进行通信是可以的、我可以写入/读取所有寄存器。 我为 TVP5150配置了一个默认设置、并在 TVP5150的评估板上成功执行此设置。  在评估板上、HSYNC、VSYNC 和 INT 线路上没有抖动。 此外、StatusRegister1返回0x6e。

EvalBoard 就是其中之一: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xsxacy6guuRkSnb4q6zu4XXaL/TVP5150-Module-FPGA-SDRAM-PAL-Video-Decoding-Analogue-AV-Input-Camera-VGA-Display-L67.jpg 

使用其他寄存器激活线路后、我自己构建的 PCB 会产生抖动。 您可以在下面的图像中看到行 HSYNC、VSYNC 和输入行。 StatusRegister1的结果为0x61。 如何解决?如何解决? 评估板和我自己的 PCB 之间的输入信号是相同的。

感谢你的帮助

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    遗憾的是、正如我们的产品文件夹中所述、我们不会为此器件提供任何设计支持。 您可能需要尝试搜索先前的线程。

    TI 不提供设计支持

    TI 不为新项目(如新内容或软件更新)提供持续的设计支持。 如果可用、您将在产品文件夹中找到相关的配套资料、软件和工具。 您还可以  TI E2ETM  支持论坛中搜索存档信息。

    此致、

    Ralph Jacobi