This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:帮助查看原理图、以检查 TPS65988和 TPS65982是否正确使用。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015003/tps65988-help-review-the-schematic-diagram-to-check-the-tps65988-and-tps65982-are-used-properly

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65982

您能否帮助查看原理图以检查 TPS65988和 TPS65982是否正确使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍利

    您可以通过 Jira 提交吗?

    谢谢、

    哈里