This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:可以支持 OTG?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015169/hd3ss3220-can-support-otg

器件型号:HD3SS3220

大家好、

 

我有一位客户想知道 HD3SS3220是否可以支持 OTG 功能?

如果可以支持 、是否需要为此设置 HD3SS3220?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len:

         TYPE_C 具有类似的 OTG 功能 ,称为 DRP,HD3SS3220支持 DRP。

    此致

    Brian