This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406YZPR 不连续检查

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015118/tca9406-tca9406yzpr-discontinues-check

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件:TXS0102

您好、先生、  

我的客户反馈之一是 TCA9406YZPR 将停产并寻求 P2P 解决方案。 我可以与您再次核实一下吗? 如果是、是否建议使用 P2P 解决方案?

他们常用的 DPW 和 YZV 封装有多大?

此致、

Wenting   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 TXS0102‍YZPR 非常相似。 但两个器件都处于活动状态。