This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:ICC 的 VCC 条件

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015058/thvd1520-vcc-condition-for-icc

器件型号:THVD1520
主题中讨论的其他器件:THVD1420

大家好、

我的客户将 使用 THVD1420和 THVD1520。 但是、ICC 规范没有 THVD1520的 VCC 条件。   

那么、您能告诉我 THVD1520上的 ICC 规范条件是多少 VCC 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流是针对最坏情况指定的、即5.5V