This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:关于 TEST 引脚的下拉电阻值

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014601/tusb4020bi-about-pull-down-resistor-value-of-test-pin

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

 

根据数据表、TEST 引脚的下拉电阻为1k Ω。

但是、在 TUSB4020BI 原理图检查清单中、建议使用4.7khom 的下拉电阻器。

 

我知道可以同时使用(1kohom 和4.7kohm)。

我的理解是否正确?

如果不是 请告诉我们正确的值吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏:

        1k 和4.7k Ω 下拉 电阻都可以工作。 一旦 TEST 引脚被下拉、它就不处于测试模式。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    隐藏