This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:真值表检查

Guru**** 2862790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014867/max3243-truth-table-check

器件型号:MAX3243

大家好、

快速提问、客户希望与 我们再次核实、plz help、thx!

当在以下配置中设置器件时:

FORCEON="L"  

nFORCEOFF="H"  

当 Rin 无效时、RS232水平(超出+/-2.7V)、

DOUT 将保持高阻抗 、无论  DIN 引脚电压如何、对吧?

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    您的理解是正确的!