This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:禁用每通道 Rx 终端

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014936/ds160pr421-per-channel-rx-termination-disable

器件型号:DS160PR421

该器件是否支持通过 SMBus 在单个通道上强制使用 Hi-Z Rx 阻抗?  这对于我们用于为未使用的通道控制接收器检测过程的预期应用是必需的。

从编程指南中、  未详细定义 RX_DET_CTRL1中 MR_Rx_det_MAN 位的行为、但它似乎很可能覆盖 RX_DET 引脚(因此、根据数据表中的表7-2、不会提供所需的功能)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    通过设置或强制设置 MR_Rx_det_rst 位寄存器0x09[2]表24、您可以通过 SMBus 强制每通道基极高阻抗。

    此致、、Nasser