This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:TCAN1051HV

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014856/tcan1051hv-tcan1051hv

器件型号:TCAN1051HV

尊敬的先生:

当我测试 TCAN1051HV 时、我发现设计人员让引脚8悬空。

我查看 TI 文档,它描述 了当引脚8被拉至 GND 时,器件处于“正常”或高速模式,  

当引脚8被拉至 VCC 时、器件处于静音或低功耗待机模式。  

我没有发现这个引脚8在内部被上拉 或没有被上拉。

请提供有关此引脚8连接的建议。

提前感谢

Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我在内部找到了有关 PIN8连接的消息。

    如果端子悬空、则还会下拉 S 端子以强制器件进入正常模式

    这不再是一个问题。

    谢谢

    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很高兴找到您的答案。 我可以确认该引脚具有内部下拉电阻、因此如果保持悬空、器件应保持在正常模式。 请记住、如果附近有任何重要源、则悬空引脚可能易受噪声影响、因为下拉相对较弱。 在大多数情况下、这不应成为一个问题、但对于未来的迭代、最佳做法是将此输入连接到接地网以提高抗噪性。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 好极了。

    此致

    Jim Yin