This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:TCAN1042HGDR 和 TCAN1042HGVDRQ1之间的差异

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014730/tcan1042hgv-the-difference-between-tcan1042hgdr-and-tcan1042hgvdrq1

器件型号:TCAN1042HGV

你(们)好  

TCAN1042HGDR 能否替代 TCAN1042HGVDRQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    Q100级器件经过测试并符合 AEC 100标准、可确保安全关键型应用的质量和稳健性。 带有"-Q1"后缀的器件已经过额外测试、以确保它们满足汽车系统等严苛终端应用的要求。 非 Q1级器件与符合 Q100级标准的器件没有明显差异、但它们放弃了额外的测试、因此无法保证符合此标准。  

    如果 EOM 不需要 Q100认证、则可以使用非 Q1器件代替不可用的 Q1。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的回复

    那么不带"v"的版本可以用 v 版本替代吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    "V"后缀表示器件支持使用引脚5 (Vio)进行内部逻辑电平转换。 对于非 V 器件、该引脚为 NC。 如果不需要电压转换(Vio = Vcc)、或者转换是在外部完成的、则非 V 器件可以替换 V 型号。 如果换用另一种方式、则应将 Vio 连接到 Vcc。  

    此致、
    Eric Schott