This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:RVBUS 值

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014686/tusb321ai-rvbus-value

器件型号:TUSB321AI

各位专家、您好!

我想知道数据表中为何指定了 RVBUS。 数据表还规定、RVBUS=900Kohm/1%电阻器是必需的、但标准值中没有900KHz 电阻器。 我想知道原因。 如果客户选择910Kohm/0.5%电阻器、这不是问题?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:

       910K 欧姆也能正常工作。

    此致、

    Brian