This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:最大信号传输速率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014702/thvd1410-max-signaling-rate

器件型号:THVD1410

大家好、

我的客户使用了 thvd1410、他们的信号速率为500kbps、这只是 thvd1410的最大速率、它可以工作吗? 器件数量为32。

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您保持在建议的运行条件内、就可以保证500kbps 的速率。

    THVD1410是单元负载的八分之一、因此您可以使用256。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cemens!

    Colin、请记住、RS-485的总体长度和拓扑等特性也会影响可实现的数据速率。 由于该器件的压摆率较低、因此它应该能够处理一些更困难的配置、但在电缆布局方面仍建议遵循最佳做法。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott