This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:最大频率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014547/tca9617a-max-freq

器件型号:TCA9617A

大家好、

如果 正常、客户希望检查运行条件。

VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V、速度= 1MHz、应用为 I2C 转接驱动、距离高达2m。

此外、 该器件是否能够在整个温度范围内以1MHz 运行?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、此器件可重新驱动 I2C 信号、从而为 I2C 总线提供真正的缓冲。 该器件的传播延迟和转换时间可在整个指定温度范围内支持1MHz 运行。 请记住、信号的上升时间主要取决于上拉强度和线路电容(Trance/cable distance)、并且可能会对可实现的数据速率产生影响。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott