This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:0x13解码

Guru**** 2910050 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode

器件型号:DS90UH947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

请问 下面的内容是什么? 我 不知道如何映射到 mode_sel0表。

此外、如果我们使用双像素模式。 这是否意味着我们需要让 OLDI_DUAL ='1'?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    位7和位3是状态位、表示模式选择值已被锁存且稳定。 位[6:4]和[2:0] 分别解码 MODE_SEL1和 MODE_SEL0被锁存的值。 我在下面包含的表7 (MODE_SEL0)和表8 (MODE_SEL1)的突出显示列表示解码位所指的模式。 这些模式通过器件引脚的电阻分压器确定、并通过硬件进入不同的模式。 屏幕截图中提到的寄存器是用于确认模式的软件状态。

    有关其配置的更多信息、请参阅数据表中的第7.4节。 我包括了表6、其中包括需要针对哪些模式进行绑定的设置。

    根据上表、您可以正确地看到、如果您在双像素模式下工作、OLDI_DUAL ="1"。 如果您有任何其他问题、请联系我们!

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Corinne、

    感谢您提供信息。 我使用了 EVM 板、发现 MODE_SEL 有两个状态、一个是0x8C、另一个是0x8A。 如果我们没有更改 MODE_SEL 电阻器、您可以让我知道是否有两个内容?

    如果8C=10001100、我在 MODE_sel0中找不到#状态

    对于8A =10001010、它是关于 MODE_sel0的#2、它是正确的吗?

    此外、如果我们的 PCLK= 50MHz 并在双像素模式下运行。 ALP 将如何显示 PCLK 值? 50MHz 还是100MHz?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    当您说它有两种状态时、它们是在不同的时间测量的吗? 您的软件中是否有任何内容可覆盖模式选择?  

    虽然数据表模式从表中的1开始索引、但寄存器模式实际上从索引0开始解码。 您能否确认在您测量了2个不同状态的哪个点? 如果这些值不稳定、您的初始读数可能不准确。  

    ALP 应显示50MHz 的 PCLK 值。

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corinne、

    我再次提出我的问题、如下所示。

    我们购买了7块 EVM 板、并选择 MODE_SEL0 =#5。 0x4F[6]应指示双像素模式、但当我们读取0x4F[6]时、我们发现仍然显示单像素模式。 您能否帮助使用侧面 EVM 检查问题是否重复?

    我们仅为947电路板通电、未连接到948和947 oLDI 输入。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    您能否确认从0x4F[6]读取的值? 对于 OLDI 模式、您应该看到0、而不是1、正如 mode_sel0 =#5的自举模式所建议的那样。 我已包括寄存器表和用于确认这一点的注释。

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corinne、

    正如我说过的、MODE_SEL 设置和0x4F[6]位之间存在冲突。 当 我设置  MODE_sel0 =#5 时,0x4F[6]='1'。

    我需要使用 ALP 自行修改0x4F[6]、并让面板正常工作。 您能否使用侧边 EVM 来检查是否可以重现此问题?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    我们在实验室中为您进行了测试、 并能够重现此问题。  具体而言、我们认为这可能是 EVM 的启动序列问题、您能否在捆绑了这些值并打开器件电源后尝试保持并释放 PDB、以查看这是否解决了问题?

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Corinne、

    它可以修复。  我们尝试在 PDB 引脚上添加10k + 10uF、但没有用处。 我们是否在 EVM 中修复了该问题?

    此外、我们是否可以将947用作单路 oLDI 模式和948双路 oLDI + SPWG 模式?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4164224 #4164224">它可以修复。  我们尝试在 PDB 引脚上添加10k + 10uF、但没有用处。 我们是否在 EVM 中修复了该问题?[/QUERP]

    只是为了确认 PDB 解决方案是否正常工作? 此外、您为什么在寻找一种通过硬件将其修复到 EVM 上的方法?  

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4164224 #4164224"]此外,我们是否可以将947用作单路 oLDI 模式和948双路 oLDI + SPWG 模式?

    您能否详细说明您的此问题用例?

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corinne、

    我 可以使用以下操作来解决该问题。 但是、如果问题与 PDB 延迟有关。 我认为可以通过在 PDB 引脚上添加 RC 电路来解决该问题、但这是无用的。 我们希望修复此问题、因为在实际情况下、我们可以手动执行上述操作。

    [报价 userid="523515" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4161583 #4161583"]在捆绑了这些值并打开设备电源后,是否可以尝试保持并释放 PDB 以查看是否可以解决问题?

    对于第二个问题、我想确认、如果我们可以在947输入侧和948输出侧使用不同的 oLDI 格式。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    这是一个特定于 EVM 的问题、不会出现在生产中、因此在实际情况下不应担心 PDB 延迟。

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4165537 #4165537"]对于第二个问题,我想确认,如果我们可以在947输入端和948输出端使用不同的 oLDI 格式。

    您能否提供演示您设置的方框图或原理图?

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corinne、

    我想跟进以下需求。 您是否可以帮助检查 在系统通电时是否有任何方法不需要手动保持和释放 PDB?  

    [引用 userid="523515" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4166847 #4166847"]这是一个特定于 EVM 的问题、不会出现在生产中、因此在实际情况下不应担心 PDB 延迟。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    应遵循数据表中建议的加电顺序。 如果是这种情况、则无需手动 PDB。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    我们尝试在 PDB 引脚电容器上添加更多电容器、但没有用处。 这是 EVM 的问题。 您可以帮您尝试一下吗?

    我们的目标是修复硬件电路中的问题、而不是手动操作。 谢谢你。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    试图追上此问题。 您能否总结一下您在这里看到的 PDB 和此模式自举问题?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    背景是我的客户购买了5个947EVM、我们在 MODE_SEL 中发现了这个问题。 MODE_SEL 无法通过使用电阻器设置进行修改。

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4159433 #4159433"]

    我们购买了7块 EVM 板、并选择 MODE_SEL0 =#5。 0x4F[6]应指示双像素模式、但当我们读取0x4F[6]时、我们发现仍然显示单像素模式。 您能否帮助使用侧面 EVM 检查问题是否重复?

    我们仅为947电路板通电、未连接到948和947 oLDI 输入。

    [/报价]

    Corinne 可以从她的角度重复这个问题。

    [引用 userid="523515" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4161583 #4161583">我们在实验室中为您测试了此项测试、 并能够重现此问题。  具体而言、我们认为这可能是 EVM 的启动序列问题、您能否在捆绑了这些值并打开器件电源后尝试保持并释放 PDB、以查看这是否解决了问题?

    她建议我们 采取以下行动、并可以解决问题。  

    [报价 userid="523515" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4161583 #4161583"]在捆绑了这些值并打开设备电源后,是否可以尝试保持并释放 PDB 以查看是否可以解决问题?

    我尝试在 PDB 引脚上再添加一个10uF 的电容器、但这是无用的。 我想谈谈是否有任何方法可以解决这个问题、而不是使用手动操作。 谢谢你。


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    感谢您的背景。  

    您是否碰巧具有具有增加的电容的电源序列波形?  

    如果您还没有、您能否健全地检查 MODE_SEL 的电压、以便我们还可以排除不正确的电压/电阻器值等?

    即使增加了电容、如果您在为 EVM 上电时按住 PDB 按钮、然后释放、它将始终进入正确的模式?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    对于客户而言、是的、当执行以下操作时、它可以进入正确的模式。

    [引用 userid="272407" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4190383 #4190383"]在为 EVM 加电时按住 PDB 按钮;然后释放该按钮,它将始终进入正确的模式?  [/报价]

    在测量方面、您可以帮助使用您的侧 EVM 进行测试吗? 客户不愿意进行测试、因为他们认为 EVM 应该可以、而且他们也从 TI store 购买。 我也没有 EVM。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    是的、将在接下来的1-2天内尝试重现。 我很快会与您确认。  

    客户是否尝试硬复位而不是 PDB?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    在客户测试期间-是否在退出 PDB 复位时将 OLDI 数据输入到器件中?  

    我们已从一侧确认、在加电时发出较长的 PDB 延迟将正确绑定器件。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    您是如何执行该操作的?  

    [引用 userid="272407" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4201281 #4201281"]较长的 PDB 延迟

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、
    在这种情况下、我们只是在最初供电时将 PDB 保持在低电平。 然后在延迟后释放。

    此致、

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    是的、我们也可以使用步骤来解决该问题。

    但客户需要检查是否有方法可以解决问题而无需手动操作。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能否验证客户是否按照建议的启动顺序在 PDB 发布之前输入 OLDI 数据?

    我还将让团队尝试发出硬复位以查看这是否可以切换模式、我们在初始测试中忘记了尝试。  

    此致、

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    是的、它们符合顺序。 您是否有任何更新?

    [报价 userid="272407" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4204875 #4204875"]您能否根据建议的启动顺序验证客户在发布 PDB 之前是否正在输入 OLDI 数据?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    我们发现、复位不会正确切换、因此需要 PDB。 但是、如果他们需要交换解决方案、可以使用以下操作。

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120946/ds90uh947-q1-0x13-decode/4203494 #4203494"]但客户需要检查是否有方法可以解决问题而无需手动操作。

    该方法将直接将寄存器更新为目标模式。

    不过、我们能否后退一步、使用 EVM 时使用寄存器覆盖有什么问题? 客户是否在其实际硬件上看到过这种情况?

    此致、  

    洛根