This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:LVDS 至 SE 转换器的抖动性能

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136355/ds90lt012a-jitter-performance-of-lvds-to-se-converter

器件型号:DS90LT012A

您好!

我想知道 DS90LT012A 在大约60MHz 的3.3V 工作电压下的抖动性能。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一个传统器件、数据表中没有可提供的更多数据。 但有一份包含更多数据的白皮书供您参考。

    链接在 此处

    谢谢、