This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550RGYRQ1高电流消耗

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131530/tcan4550-tcan4550rgyrq1-high-current-consumption

器件型号:TCAN4550

我们已将 TCAN4550RGYRQ1用于我的一个项目、因此当我们测量休眠电流时、它消耗的电流为2.5ma、这是不推荐的、因此您可以建议更高电流消耗的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagadeesh、

    如何测量休眠电流?  您是否包含来自器件外部组件的其他电流路径、例如上拉或下拉电阻器?  此外、您是否在器件处于睡眠模式时提供 VIO?

    睡眠模式电流是一个特性参数、并在数据表中指定。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我们将测量6V 路径线路中的电流、该线路将仅连接到 CAN 和电池充电器部分图片以供参考。
    待机模式- 2.6mA
    睡眠模式   -2.3mA
    移除 R28后(在 CAN 中移除 VCCIO)
    待机模式- 1.67mA
    睡眠模式   -2.3mA
    ->电池充电器消耗的电流为0.85mA。
    ->已删除电池充电器的输入6V 电源。 仅 CAN IC 的电流消耗如下所示。
    待机模式- 0.95mA
    睡眠模式   -1.21mA

    注意: 4分钟后、VCCOUT 引脚上的电压不会达到5V、因此请将 其视为睡眠 模式。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagadeesh、

    如果器件尚未配置、并且在4分钟内清除了 PWRON 标志、则器件将进入睡眠模式。

    您的结果显示待机模式下的电流小于睡眠模式下的电流、这让我有点困惑。  绝不应如此。  出现这种情况的原因之一是 VCCOUT (5V LDO)在待机模式下开启、在睡眠模式下关闭。  即使 VCCOUT 上没有负载、LDO 中的压降也会在待机模式下产生更大的电流消耗。

    我看到 VIO 连接到 VCCOUT、也连接到一个称为 VCAN 的端口。  什么连接到 VCAN、它是否可以消耗电流?

    器件的睡眠模式电流规格规定 SPI 总线、OSC/CLKIN 被禁用、这是由 VIO = 0V 完成的。

    在睡眠模式下测量电流时是否禁用了 SPI 总线?

    在器件进入睡眠模式后进行测量之前、您需要等待多长时间?  由于您将 VCCOUT 连接到 VIO、该 VIO 还具有一个可保持电荷的10uF 电容器、因此 VIO 电源轨可能仍具有足够的功率来使晶体保持振荡一段时间、这可能会对测量产生一定程度的影响。  您能否在进行测量时检查 C22 (10uF)是否已放电、晶体是否未振荡?

    什么连接到 nWKRQ 引脚和 CAN_WKRQ 端口?  当器件进入睡眠模式时、nWKRQ 引脚将高电平驱动至大约3.6V。  如果此引脚上有负载、它可能会增加睡眠模式下的电流消耗。

    我从原理图中看不到看起来会消耗额外电流的任何其他东西。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagadeesh、

    您是否有任何更新或问题、或者此问题是否已解决、我可以关闭该主题?

    此致、

    Jonathan