This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:EVM

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, TCA9548AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136195/pca9545a-evm

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件:TCA9545ATCA9548AEVM

你(们)好

我们是否有用于 PCA9545ARGYR 的 EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548AEVM 与引脚兼容的 TCA9545A 搭配使用。 但它不使用 QFN 封装(允许重新焊接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 那么、现在我们没有适用于  TCA9545A VQFN 封装的 EVM 了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么关心封装? 电气特性不会改变(热阻除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 一个新项目上安装了 DIN PCA9545ARGYR、现在客户希望 EVM 板先进行评估、这就是我提出问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用焊接到它上的 TCA9548AEVM 和 PCA9545APWR/T 来完成评估。 PW 和 RGY 封装的电气特性相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    各位先生的评论是正确的。 客户应该能够评估 PW 封装、因为两者之间的裸片是相同的(在功能上应该是相同的)。 封装差异主要是引线框/键合线的寄生效应和热阻抗、这不应导致太大的差异、因为这可能是一种低功耗应用。  

    -Bobby