This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:通过 SigCon Architect 工具生成 Bin 文件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134980/ds125df410-generating-bin-file-from-sigcon-architect-tool

器件型号:DS125DF410

尊敬的 TI 团队:

我们希望通过 SigCon architect 工具生成 bin (EEPROM)文件、因为我们对低级页面进行了一些更改(CH3通道反转和原始数据输出)。 因此、我请求您共享该过程。

谢谢、
Sathish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    在 SigCon Architect 中对低级页面或高级页面进行更改后、您可以在 EEPROM 页面中选择"从器件更新插槽"。  这将使用在 SigCon Architect 中配置的最新器件设置更新 EEPROM 设置。  验证更改是否合适后、您可以选择"写入 EEPROM 十六进制"以生成采用 Intel 十六进制文件格式的十六进制文件。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我们在低级页面上进行了更改、并按照上述指令进行了操作、并生成了十六进制文件。 将 bin 文件刷写到 EEPROM 后、更改不会复制。 因此、如果我们缺少任何设置、让我们分享您的反馈。


    通道3.
    添加   默认   值//我们希望位7为高电平以反转极性(0xD5)
    0x1f  0x55

    谢谢、
    Sathish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    很抱歉、我们没有早点看到这种情况。  由于此设置仅应用于单个通道、因此您需要禁用 EEPROM 页面上的"公共通道"。

    公共通道使器件能够为每个通道使用相同的设置来节省 EEPROM 空间。  由于这不适合您的用例、因此必须禁用此功能。

    谢谢、

    Drew