This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:Rx 缓冲器功能

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128938/tusb422-rx-buffer-function

器件型号:TUSB422

尊敬的团队:

我能否温和地问一下 TUSB422的 RX/TX 缓冲器的功能是什么? 是否要存储从 TCPM 发送到 TCPC 以进行温度使用的数据? 如果您有任何文档可以解释并分享、也会非常有帮助。

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、让我来了解一下。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的答复。

    我们 只需要一个用于发送和接收数据包的缓冲区。

    谢谢

    Brian