This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:如果使用 SMBus 初始化序列、LMH0318 CDR 不会锁定

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, DS25CP104A, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135967/lmh0318-lmh0318-cdr-does-not-lock-if-smbus-initialization-sequence-used

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件:LMH0324DS25CP104A

您好!

我们使用以下 TI 组件开发了3G-SDI 开关:

均衡器: LMH0324

开关: DS25CP104A  

时钟恢复器/电缆驱动器: LMH0318

如果我在 没有任何 SMB 访问 LMH0318的情况 下打开器件电源、则 LMH0318 CDR 会成功锁定(LOCK 引脚信号= H 2.5V)。

使用以下序列、CDR 不会锁定!

RAW FF 04 07 //Select Channel Registers
RAW 16 25 FF //Enable Full Temperature Range
RAW 3E 00 80 //Initialize CDR State Machine Control
RAW 55 02 02
RAW 6A 00 FF
RAW 03 XX FF //Use the desired CTLE settings. See CTLE Test Mode to determine the CTLE
setting
RAW 0A 0C 0C //Reset CDR
RAW 0A 00 0C //Release CDR reset

我尝试了不同的 CTLE 设置、但结果保持不变。 开关和 LMH0318之间的 PCB 轨道较短(< 2英寸)。

然后我只尝试了以下访问:

write_reg_blocking(dev, 0xFF, 0x04, 0x07); // Set Channel Register

即使使用此简单命令、LMH0318锁定也不起作用。

如果我从固件中删除了剩余的 SMB 访问、则 LMH0318会激活锁定信号(在断开并重新连接电源电压后)。

因此、我怀疑 SMB 访问以某种方式阻止或禁用 CDR 锁定。 你有什么提示吗?

谢谢你。

此致

 B. Kohl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    这很奇怪、即使发出单个命令也会导致器件无法锁定。  

    一旦器件未锁定、是否有任何输出信号? 您是否看到功耗有任何增加?  

    发出此单个 SMBus 命令后、器件是否会恢复正常锁定状态或永久保持解锁状态?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢快速响应。

    是的、我们有一个输出信号、是的、功耗增加了。  它一直保持解锁状态、直到下一次下电上电。

    我仔细查看了 SMB 实现并在 Write_Register 函数中找到了错误。  向 IC 写入的数据不正确。

    使用更正后的固件、IC 现在按预期工作(SMB Init 成功、CDR 锁定有效)

    谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的更新。 我正在刮擦头、试图查看这里可能发生的情况。  

    您刚才提到过、您可以写入保留寄存器、以防止器件锁定到传入信号。

    此致、Nasser