This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:询问 TMUXHS4212和 TS3USB221设计审查和建议

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134030/tmuxhs4212-asking-for-tmuxhs4212-and-ts3usb221-design-review-and-suggestions

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

大家好、

客户希望设计 TMUXHS4212和 TS3USB221


您是否会帮助查看 原理图/布局并提供意见?

感谢您的帮助!

 https://txn.box.com/s/6i1nqomeua6nw9nmeswk4sh8nlddc16p 

通过:“75t”

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、今天会做的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 RTS5411和 RTS5400 SoC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、RTS5450

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的查询。

    RTS5411是 U3集线器

    RTS5450是 PD 控制器

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、密码是否为"75t"? 或已过期?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    密码为"275ti"

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TMUXHS4212

    1:需要拆下 C5715/C5719 、因为 Type-C 连接器上已经有交流电容

    2:需要上拉至引脚1和10的 VCC。

    3:这是10G 应用吗? 如果是、则存在信号连接问题、因为这里有两个多路复用器、4212 +PD 多路复用器。

    对于 TS3USB221、原理图看起来不错。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于布局、这对我来说是可以的。