This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:有关阻抗的问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135383/ds125br800a-question-regarding-impedance

器件型号:DS125BR800A

大家好、

我的客户希望在 AMD 平台上应用 DS125BR800ANJYT 作为 SATA 转接驱动器解决方案。  

在 MB 设计中,MB (主机)使用85欧姆作为目标阻抗,但 在规格中 SATA 阻抗为100欧姆。

客户能否在驱动器输入和输出侧使用差分阻抗路由? 或者、您对此有更好的建议吗?

  1. 针对 SATA TX 信号的85 Ω 阻抗输入和100 Ω 阻抗输出。
  2. 针对 SATA RX 信号的100 Ω 阻抗输入和85 Ω 阻抗输出。

谢谢!

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我们应该一直使用相同的阻抗- 85 Ω 或100 Ω。 否则、该阻抗差异将导致反射并影响整体信号完整性。 请至少要求客户进行信号完整性分析、以确保此阻抗不匹配不会对 SATA 规格造成任何负面影响。

    此致、Nasser。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们还有另一个问题、对于该器件、将有 MODE 引脚来更改模式、如果客户更改此引脚设置、这将导致我们的器件在内部从转接驱动器更改阻抗? 或者、这是不需要考虑的事情?  

    因为客户可能会传输 SATA 和 PCIe 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    阻抗不会根据 Mode 引脚设置发生变化。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    如果是这种情况、客户应该实施哪种阻抗? 以适合 SATA 和 PCIe 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    这取决于使用的连接器。 通常、SATA 为100 Ω、PCIe 为85 Ω。 如果没有连接器或没有阻抗变化、则客户可以对 SATA 和 PCIe 使用100欧姆电阻。 但是、如果有85欧姆连接器、则建议使用85欧姆阻抗来匹配连接器。

    此致、Nasser