This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:请帮助查看 MAX3243CPWR 原理图

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135347/max3243-please-help-review-max3243cpwr-schematic

器件型号:MAX3243

您好、先生:

请查找随附的是 MAX3243CPWR 信息处理 PDF 文件。

请帮助审核并进行修改。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../arata_5F00_poc_5F00_sa_5F00_2022091_5F00_MAX3243CPWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    您是否可能具有您正在使用的电容器的元件值-我似乎找不到您随其放置的器件型号?  

    除此之外-从架构的角度来看、一切看起来都很好。 请确认 IC 周围的组件值、以便我可以验证这些值是否正常。

    如果您同时有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker:

    抱歉、电容器的值不清楚。

    请按照以下值操作:

    SCD1U16V2JX-1-GP => 0.1uF (D1U)/16V/0402 (2)/ ±5%(J)

    4K7R2F-GP => 4.7K 欧姆(4K7R)/ 0402 (2)/ ±1%(F)

    如果您有任何疑问、请随时与我联系。

    此致、

    密尔顿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    非常感谢您提供的组件值!

    一切看起来都很好-我看不到当前设置有任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker:

    感谢您的患者回复。

    此致、

    陈文华。