This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电话/源码交换解决方案

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134020/phone-source-switching-solution

主题中讨论的其他器件:HD3SS2522TPS25750

大家好、

我们是否有能够满足以下客户要求的开关解决方案?

他们拥有的内容:

  由12V 电池供电的具有降压电压控制器的微控制器。
  USB 固件使该 MCU 成为 USB 器件。 始终是 USB 设备。
  使用 USB-C 连接器。
他们需要什么:
  将平板电脑/手机(USB 主机)连接到 MCU (USB 设备)。
  在电池可用时从 MCU 获取电源;否则、平板电脑/手机必须为 PCB 供电。
  根据电池可用性无缝切换 USB-C 电源方向、同时保持 USB 连接活动。


提前感谢!


此致、

Jejomar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我们确实有一系列带 USB的 MSP430 MCU。

    我想您正在寻找 的是 USB PD (电源域)控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢您对此进行深入研究。  USB PD 解决方案确实是我们所期望的。 但是、我们在选择具有与客户需求类似的相关参考设计或文档的特定器件时遇到了挑战。

    您能帮我们找到一款相当大的器件吗? 我们将了解 HD3SS2522、但我们并不完全确定它是否整体适用。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    在 MSP430系列 MCU 中、没有什么比 HD3SS2522更好的了。

    让我联系我们的 USB 电源团队以获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    TPS25750可能是一款很好的查看器件。 这是一种只能充当拉电流和灌电流的功率 Type-C PD 控制器、也是一种只能充当灌电流的解决方案。