This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:最高结温是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135340/hd3ss3212-q1-what-is-max-junction-temperature

器件型号:HD3SS3212-Q1

大家好、

请帮助检查最大值 HD3SS3212-Q1的结温。

BRS、

豪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪里:

       限值在数据表的6.3建议运行条件部分中指定、可使用以下公式计算 Tj。

    参考资料: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1591962507481

    汉克斯

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细解释一下该计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要测量 Tpcb、然后使用以下命令。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    该公式用于计算实际 Tj、但我的客户希望知道 max 我们器件可以承受的结温。

    您能给出一个特定的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值为115°C。

    此致

    Brian