This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:EVM 支持

Guru**** 2926650 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135587/tser953-evm-support

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954DS90UB953-Q1EVMDS90UB954-Q1EVM

客户对用于工业摄像机的 TSER953和 TSER954非常感兴趣。

是否有 EVM 支持评估? 看起来 TI 样片网站没有 EVM、对吧? 谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    遗憾的是、TSER953和 TDES954尚未配备 EVM。 作为权变措施、客户可以将 DS90UB953-Q1EVM 中的引脚对引脚 DS90UB953芯片替换为 TSER953芯片、并将 DS90UB954-Q1EVM 中的引脚对引脚 DS90UB954芯片替换为 TDES954芯片。

    此致、

    Amelia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我尝试在 TI 免费样片商店订购。 它看起来不可用? 如何获取该信息以进行客户咨询。 非常感谢。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果我们能够找到任何可用器件、通常我们支持 PO。 让我们通过电子邮件联系我的团队、看看我们可以提供哪些最佳支持。

    此致、

    Amelia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说客户需要为这些 EVM 下单? 对吧? 或者您可以免费支持吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPD-Link EVM 的购买主要是按带薪订单支付的、是的。