This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:EC 表条件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136580/thvd1452-ec-table-condition

器件型号:THVD1452

各位专家:  

下面显示了 THVD1452 EC 表值得推荐。

1. 典型值为25摄氏度且 VCC=5V。 最小值和最大值规格是否涵盖所有温度范围和 Vcc 范围、包括3.3V?

2. TI 在3.3V 和25摄氏度下是否有任何"典型"数据?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非另外注明、否则测试条件是整个电源电压范围。

    第7.9/7.10节中的图显示了5V 和3.3V 的典型值