This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:I2C 至 SPI 桥接 IC 解决方案

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136556/tca9517-i2c-to-spi-bridge-ic-solution

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2632

您好、支持团队

建议使用 I2C 转 SPI 桥接 IC 解决方案来替代 NXP/SC18IS602BIPW/S8HP。

如有、请告知我。


谢谢、

此致、


劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有发现任何类似的器件。

    可以对微控制器(例如 MSP430FR2632)进行编程以处理此 I²C μ C/SPI 桥接器功能。 该固件必须从头开始开发;将主微控制器切换到具有更多 SPI 引脚的更大模型可能会更容易。