This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:最小输入上升和下降时间

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136487/tca9548a-minimum-input-rise-and-fall-time

器件型号:TCA9548A

你好。 数据表指定了最小输入上升和下降时间:

这看起来像是一个输出规格... 我觉得奇怪的是、该器件可以承受的输入上升时间取决于总线电容。 我是否遗漏了什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值只是从 μ I²C 规格复制的。

    μ I²C I²C 规格限制了允许的最短上升时间、以防止 μ 线路上出现振铃。 这一限制不适用于单个输入、而是适用于整个系统、即禁止输出太强的输出。

    TCA9548A 本身确实没有下限。 如果您能够生成快速边沿而不产生振铃、那么它将起作用。