This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:TUSB2E22布局问题

Guru**** 2870930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135802/tusb2e22-tusb2e22-layout-question

器件型号:TUSB2E22

您好、先生:

我在数据表中没有看到任何其他布局指南信息。

您能告诉我布局的 EDPx/NX 和 DPX/NX 的最大和最小长度是多少?

谢谢你。

此致、

密尔顿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    这将由 eUSB 规范定义。  它不提供长度要求、但我提到的最长长度为10英寸。  这对于大多数应用来说应该是可以的。  您的布线长度是否超过10英寸?

    更准确的答案取决于 主机和 TUSB2E22之间在240MHz 时的损耗以及连接器之间的损耗。  eUSB 规范的表7.6中定义了这些参数。   

    主机和 TUSB2E22之间的最大损耗应为1.2dB  

    2. TUSB2E22和连接器之间的最大损耗应为2dB。

    支持的长度取决于您的电路板层叠、但在240MHz 时、布线长度可能会很长。   

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nicholaus:

    我们的布线长度不超过10英寸。

    感谢你的答复。

    此致、

    陈文华。