This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:故障模式

Guru**** 2852930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136109/tvs0500-failure-mode

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06

您好!

让我向您提出 一个有关 TVS0500和 TPD1E10B06的基本问题。

两个器件正向或反向故障模式、开路故障或短路故障的更多信息?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    可能是短路或开路故障。 如果应力略高于 绝对最大额定值、它们也会降低。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian-San、

    感谢您的回答!

    此致、

    Takumi