This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410 EVM 电路板上 MCU 的用途

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136478/ds125df410-purpose-of-the-mcu-on-the-ds125df410-evm-board

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您能否告诉我们评估板上 MCU (AT90USB1286t)的用途和详细操作?

您有 MCU 的代码吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    过去、我们使用 MCU 配置重定时器。  我们现在已转向使用 USB2ANY 器件将 GUI 与 DS125DF410连接。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    您可以发布更多详细信息吗? MCU 似乎在后台执行某项操作。 例如、所有的 Lock/Sig Det LED 均由 MCU 根据原理图进行控制。 MCU 是否在正常运行期间与 DS125DF410进行"秘密"和自主通信? 我们如何阻止它在后台执行任何操作? 我们不希望它影响外部 CPU 板和 DS125DF410芯片之间的 I2C 通信。

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    我认为 MCU 可能会执行一些额外的轮询来控制 LED。  如果您对 I2C 通信感兴趣、我认为您可以考虑一些事项。

    1) 1)使用逻辑分析仪监控 I2C 线路、以具体确定 MCU 可能产生的影响。

    2) 2)移除将 MCU 连接到 SDA/SCL 线路的0欧姆电阻器、以确保其不会干扰。  如果对 MCU 对其他引脚的影响还有其他问题、请考虑移除 MCU。

    谢谢、
    Drew